This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4612:通道和极性交换

Guru**** 2958470 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4612, TDP2004, TMUXHS4512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554137/tmuxhs4612-lane-and-polarity-swapping

器件型号:TMUXHS4612
主题中讨论的其他器件: TDP2004、 TMUXHS4512

工具/软件:

您好、

 TMUXHS4612 是否支持通道交换? 例如、将 D0A 与 D3A 交换。

 TMUXHS4612 是否支持 一对内的极性交换? 例如、将 D0+A 与 D0-A 交换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    背景是、我想  背对背连接 2 个 TMUXHS4612、根据选择引脚、两者之间会有转接驱动器或电平转换器。

    通道和极性交换使我能够将两者保持在同一层、并释放布线空间以用于其他目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    是的、TMUXHS4612 将支持这两者。 引脚名称几乎可以被视为推荐引脚、但现实是、只要不违反额定电压和电流、您就可以灵活地使用所需的模块。

    -拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外需要注意的是、当像现在这样背靠背级联时、请注意寄生效应会加倍。 我们有几个有关影响的应用手册:

    级联模拟多路复用器的测试报告

    使用多个串联多路复用器进行设计:级联多路复用器指南

    -拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami、

     TPD2004 等转接驱动器是否可以修复/改善寄生效应问题?

    1 个 TMUXHS4612  多路复用器仍会成为一个问题、因为它位于总线末端、但我可以之前放置转接驱动器。

    此致、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    是的、转接驱动器应该有所帮助!  
    我正在调动合适的团队帮助找到正确的转接驱动器或确认 TPD2004 是否是正确的器件。 但是、他们可能需要有关您正在驱动的信号类型的更多信息。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami、

    MCU 侧为 DDI、但由于布线长度、我在进入 TMUXHS4612  多路信号分离器之前通过另一个 TDP2004 转接驱动器运行该转接驱动器。

    在  TMUXHS4612 多路信号分离器之后、我将一条路径通过另一个 TPD2004 转接驱动器来减少寄生效应、然后通过 TMUXHS4612 多路复用器。

    另一条路径通过(当前未知)DP 路由到 TMDS/HDMI 电平转换器、然后通过同一多路复用器的另一个通道。

    这样、通过选择多路信号分离器和多路复用器通道、相同的 DDI 总线可以成为 DP、HDMI 或其他基于 TMDS 的总线。

    我选择了  TMUXHS4612 而不是 TMUXHS4512、因为在选择 HDMI 时、该器件允许 5V0 边带信号通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我是转接驱动器团队的一员、我联系了一位同事、告知 TDP2004 是否适用于此应用。 现在、我想指出的是、转接驱动器用于补偿插入损耗。 如果系统中的布线较长、转接驱动器应该有助于提高信号质量、我认为插入损耗是多路复用器寄生效应可能影响的参数之一。 但可能还有其他寄生效应、转接驱动器无法改善。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:  

    TDP2004 可补偿速度高达 20Gbps 的交流耦合信号。 对于 DP/HDMI 信号、只要信号是交流耦合的、这就可以正常工作。  

    此致、
    j