This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:TPD4E1U06 的引脚排列

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556682/tpd4e1u06-pinning-of-tpd4e1u06

器件型号:TPD4E1U06


工具/软件:

尊敬的专家:  

我目前正在使用 TPD4E1U6 作为以太网连接 MDI 接口的 ESD 保护。
从零件来看、这似乎是对称的。 但是、该器件中添加了一些引脚名称。
我是否可以将该器件用于以下设置:  

TD-:已连接至 Pin6

TD+:连接至引脚 4

RD+:连接至引脚 3

RD-:连接至引脚 1

GND:引脚 2

NC:引脚 5

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    这是用于此器件的正确设置。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Josh Prushing