This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:THVD1520DR 原理图审阅

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555955/thvd1520-thvd1520dr-schematic-review

器件型号:THVD1520


工具/软件:

您好、

我无法为 TVS1、TVS2、L6、F6 和 F7 选择合适的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chinmay:

    因此、了解以下几点:

    1.为什么你有一个全桥整流器在一个通信线路上是不是标准的 RS 485 和做 RS 485 应用多年后,我从来没有见过任何人这样做 — 你在努力做什么.  

    2.考虑到这些 TVS 二极管连接到整流器的直流输出,我不知道你在做什么 — 所以你在尝试做什么。  当这些二极管在 RS 侧没有任何作用时,我无法为您提供建议 — 如果您尝试保护 RS RS-485 总线、则无需使用整流器、只需将 TVS 二极管从 A 连接到 GND 并将 B 连接到 GND。 一般来说、RS RS-485 最常见的 TVS 二极管是 SM712 二极管或非常相似的二极管、但我认为 SM712 通常是最便宜的。  

    3.铁氧体磁珠是 RS 485 不需要的 — 因此,如果使用铁氧体磁珠,则需要根据应用进行选择-一般而言、铁氧体磁珠是我们向 RS RS-485 总线添加的最后一种 EMI 保护类型、因为它们通常对分裂终端或滤波电容器没有什么帮助。 因此没有推荐值、因为我们通常不推荐使用铁氧体磁珠、如果使用铁氧体磁珠、它将在很大程度上取决于应用。  

    请告诉我您尝试使用此应用做什么 — 因为此时我不确定最终目标,通常情况下,它在每个应用中看起来几乎相同的 RS RS-485 — 当存在此类重大偏差时,我想了解您要做什么,因为如果您正在做更新颖的事情,一般 RS RS-485 建议可能对您没有帮助。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1520 可承受高达±18V 的电压。因此、TVS1/2 的击穿电压不应大于该电压。 如果 应用中总线上的实际信号电压低于±18V、那么也可以使用较低的击穿电压。 它们必须能够承受要处理的任何瞬态电压而不会熔断保险丝的功率耗散。

    L6 取决于信号频率和预期的噪声频率。

    据我所见、F6/F7 可保护 TVS、防止其烧毁。 因此、在超过 TVS1/2 的额定值之前、它们必须熔断。