This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1024A-Q1:无法设置使能引脚

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552477/tlin1024a-q1-not-able-to-set-enable-pin

器件型号:TLIN1024A-Q1


工具/软件:

您好团队:

在使用 TLIN1024A 器件进行测试期间、我们将 Vsup 设定为 12V。根据数据表、我们将 EN 引脚的 Vsup 设定为 3.3V - 5V。

我们为从电源到 EN 引脚提供 5V 电压、但 EN 引脚电压仍高于 5V。 收发器的使能引脚未设置为高电平。

您能否提供有关此行为的阐释、并指定设置 EN 引脚的情况?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Narmatha。

    如果 EN 的测量值大于 5V、则这很可能是由于网络驱动或上拉、而不是因为 EN 输入主动升高其电压、建议确保 EN 未连接到另一个可能迫使 EN 高于 5V 的引脚、并提供 VSUP 路径 — 同时验证以下内容以进一步说明,谢谢。

    • 您可以移除向 EN 提供的 5V 电源并在存在 VSUP 时测量 EN。 如果 EN 读数为高电平、则很可能有一个从 VSUP 或 LIN 到 EN 的路径。
    • 断开 LIN 总线和任何 MCU 引脚连接到 EN、然后在存在 VSUP 的情况下测量 EN。 如果 EN 变为低电平、则外部器件很可能是电压源。
    • 仅为 5V 供电(无 VSUP)。 如果 EN 正确、这确认 VSUP 很可能参与反向驱动器。 使用示波器观察施加 VSUP 时 EN 上的瞬态、因为这可以揭示在电源时序或唤醒事件期间是否驱动了 EN。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速答复。

    我们已经验证了以下步骤、观察结果如下:

    *当我们移除输入到 EN 的 5V 电源并测量 EN 时,它读数为高电平

    *断开 LIN 总线后,如果我们测量 EN ,它读数为高电平

    *仅施加 5V 电源后, EN 读数为 5V ,这是正确的

    确认反向驱动器中包含 VSUP、并且在 VSUP 路径中连接了 EN。 进行此更改后、当存在 VSUP 时、EN 读数为 5V

    感谢您的支持!