This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450V:逻辑电源电压限制

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450V, THVD2450, TMUX1511, TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556317/thvd2450v-logic-supply-voltage-limits

器件型号:THVD2450V
主题中讨论的其他器件: THVD2450TMUX1511TS5A3166

工具/软件:

您好:

我计划使用 THVD2450V RS RS-485 收发器、因为我希望在通过 3.3V 电源为逻辑电平信号供电的同时以 5V 电压驱动总线。  但我在绝对最大规格中看到 VIO 不得超过 VCC。  这是一个问题、因为在上电时、我的 3.3V 电源首先会在 5V 电源之前打开、并且在某些工作状态(收发器将不工作的低功耗模式)下、5V 电源可能会在 3.3V 电源处于活动状态时被禁用。

如果收发器处于非运行状态、VIO 超过 VCC 是否可以?  如果没有、是否建议使用另一个具有单独总线和逻辑电源输入的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、

    因此、虽然我们确实有其他双电源类型器件、但在电源时序方面、它们都会受到相同的限制、即 VIO 和 VCC 需要同时启动以保持 VIO <= VCC +0.2V、或者 VCC 需要在 VIO 之前启动。  

    您的总线时间是多久?您使用的数据速率是多少? 我想问的是、VCC 可以与 VIO 一起由 3.3V 电源供电、器件运行的唯一实际区别是、输出的典型 VOD 会更低、但几乎其他所有内容都非常相似(如果这在您的应用中适用,THVD2450 本质上是没有双电源的同一器件)  

    这将是最简单的选择。

    另一种选择是使用电源开关或低压模拟开关(具有低 R_on)、当不存在 5V 电源和存在 5V 电源时、该开关将在 3.3V 电源之间打开路径。 例如、如果您使用由 3.3V 电源(控制输入可耐受 5.5V 电压)供电的 TS5A3166、则可将 3.3V 电源连接到开关的输入、将 VIO 引脚(+去耦电容器)连接到直接连接到 VIO 的输出引脚、并将控制输入由 5V 电源控制。它将防止 IC 上的电源时序问题、而无需担心更改当前的下电上电上电上电。 但是、在 5V 信号缺失时、无法将信号施加到 THVD2450V 的数字 IO 引脚 — 如果担心使用 4 通道 1:1 开关来提供数字信号、可以使用 MCU(使用 TMUX1511)-如果将 DE 和/RE 短接在一起、以便通过 1 个 GPIO(非常常见)控制 — 可以为 VIO 和所有数字引脚使用 TMUX1511。  

    如果这些选项都不适合您 — 我认为我们不会为您的需求提供很好的选择。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!  我想我们将使用 THVD2450 单电源。