This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:Rx 错误率问题

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555294/thvd1426-rx-error-rate-issue

器件型号:THVD1426


工具/软件:

尊敬的团队:

TX 向器件发送数据、而不会丢失数据包。

但从器件发送到电路板的 RX 错误率为 3~5%、 有时可能达到 10%或更高。

电路中是否存在任何设计问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    我已将该主题分配给相应的工程师以获得支持、但是否可以在故障发生时共享 TX 和 RX 信号的波形? 原理图看起来正常、但可能会对转换器件产生一些影响。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请参阅以下波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    您是否具有实际错误的作用域热? (您能否在一个示波器屏幕截图上获得所有信号,使用多个仅具有一个通道会使此操作变得更加困难)。

    您是否能够使用 A-B 引脚的数学函数获得示波器截图?

    您是否能够在 A/B 引脚上应用上拉电阻器和下拉电阻器? 可能约为 1k? (这可以解决问题吗?)

    - Bobby