This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:自动方向感应功能是如何工作的?

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556296/txb0104-how-does-automatic-direction-sensing-function-work

部件号:TXB0104


工具/软件:

VCCA = 1.8 V 直流
VCCB = 5.0 V 直流

数据表未提供有关 IC 如何决定传输数据的方向的详细信息。

引脚 3 A2  

良好的电路板波形(左侧)。  
不良电路板波形(右侧)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不会检测方向。 两侧的输入和输出缓冲器始终处于活动状态。

    输出缓冲器非常弱、允许其他器件覆盖电压。 这会导致许多限制;请参阅数据表的第 7.3.2、7.3.3 和 7.3.5 节。

    请显示输入和输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U76 是我们的电平转换器:



    Re:缓冲器电流 — 我们的 FPGA 具有± 2.0mA 驱动器

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    您能否说明此处的问题是引脚 3 是否无法驱动到引脚 12(如果是,是否有我可以检查的原理图)?  

    此致、

    插孔