This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0108:QSPI 电平转换器要求

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555615/txv0108-qspi-level-shifter-requirement

器件型号:TXV0108
主题中讨论的其他器件: TXB0106

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否分享我可以在 QSPI 应用中使用的 TI 电平转换器器件?

以下是详细信息、供您参考。

  • 电压转换:1.2V 至 1.8V
  • 双向
  • 无需 DIR 引脚
  • 最大频率高达 166MHz
  • 总信号:6 (CS、CLK、D0、D1、D2、D3)

此致
Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、

    TXV0108 无法支持 QSPI。 您需要一个支持自动方向控制的器件。

    让我将此问题转递给另一个涉及自动定向设备的团队成员。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    遗憾的是、目前没有可支持 166MHz 要求的自动双向转换器。 如需更多信息、请联系您的现场 TI 工程师联系人 、进行进一步讨论。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的快速答复。

    TI 自动双向电平转换器器件可以支持的最大频率是多少? 您能分享一下器件详细信息吗?

    • 电压转换:1.2V 至 1.8V
    • 自动双向
    • 总信号:6 (CS、CLK、D0、D1、D2、D3)


    此致
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    对于 6 通道转换、TXB0106 将是我们的理想选择。 其额定功耗为 20Mbps 1.2V 至 1.8V(典型值)。 性能。 您是否能够 联系现场 TI 工程师联系人 进行进一步讨论?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我n´t 能够联系 TI FAE。 我将于下周联系。

    这种 20Mbps 是 TI 自动双向器件可支持的最大数据速率吗?

    此致
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    别担心,它只是典型的。 实现的最大开关速度。 您还可以参阅 14-24-Logic-EVM 来评估您的特定系统负载条件下的器件。

    此致、

    插孔