This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:有关 SN65DSI86 的问题

Guru**** 2885230 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555734/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86


工具/软件:

您好:

我的客户将 SN65DSI86 用于其工程、

问题描述:高发生概率、电源键无法点亮屏幕

现象:按下电源按钮打开屏幕、显示屏前的背光灯将亮起。 出现问题的可能性较低、只有背光灯亮起且不显示

器件信息

屏幕:N402-CM2001-000 T603AB/14 英寸 FHD/INX/HX8052-A01/Panda/KD/ National Display

传输 IC:SN65DSI86

屏幕 FAE 确认:如果屏幕的 3.3V 电源正常、屏幕可以正常工作。 屏幕电源由 LDO 提供、实际测量结果显示屏幕电源正常

当前问题:

根据 SN65DSI86:LOSS_OF_DP_SYNC_LOCK_ERR - Interface forum - Interface - TI E2E 支持论坛文章中的调试方法介绍了 VSYNC 和 HSYNC。 测得的 HSYNC 频率为 73.6kHz、并且正常显示和异常非显示之间的频率没有变化。

SN65DSI86:LOSS_OF_DP_SYNC_LOCK_ERR - Interface forum - Interface - TI E2E 支持论坛

请帮助确认以下问题:

1、测量 HSYNC 频率后如何确定问题点?

2、当 0xF6=0x40 时、需要检查其他哪些配置以确认问题点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1.从同步频率看,脉冲计数和脉冲长度是否与显示分辨率时序相匹配? 请分享编程的时序、以便我们可以确认其与测量值匹配。

    2.是否确认这是唯一发生的错误? 寄存器 0xF0 - 0xf8 显示了什么?

    DP 同步错误可能与从 SoC(源)进行编程的时序与 DSI86 上编程的时序之间的时序不匹配有关。 由于可能性很高、这可能意味着编程或其他时序实现需要进行一些校正。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. timmings as bellow

    面板支撑

    2.bellow 为 F0~F8 的值

    异常状态

    正常亮度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.初始化后、请包含一个步骤将 0xFF 写入寄存器 0xF0 - 0xf8、以清除错误检查寄存器。 然后在工作和非工作条件下读取寄存器。

    2.其中一个差异似乎是 0xF6 寄存器 在问题发生时显示 LOSS_OF_DP_SYNC_LOCK_ERR。 DSI 时钟编程的时序是否与像素时钟速率匹配? DSI 时钟速率设置为什么?

    我还将检查共享的时序和 DSI86 寄存器设置、以便在 1-2 天内回复您。

    此致、
    Ikram