This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:对于器件 THVD2450DR、不同的生产日期代码具有不同的 X 射线

Guru**** 2815855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555995/thvd2450-for-part-thvd2450dr-different-date-code-has-different-x-ray

器件型号:THVD2450


工具/软件:

尊敬的工程师

部分 THVD2450DR、我们得到了 DC 2239+和 DC2428+。
我们发现 X 射线不同、请查看下面的图片、但是我们找不到 PCN


请您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvin:

    您能否分享每个设备顶部的图像?

    此外、这些器件的来源是哪里?

    此器件只有一个 PCN、与此器件的顶部标识变化有关。 器件的功能或规格未进行任何更改。 这些 X 射线差异不应成为问题、因为我们在不同的位置制造这些设备、并且这些站点之间确实存在一些视觉差异。 假设这些器件来自 TI.com 或可信分销商、 它们的 行为是相同的。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:
    感谢您的答复
    我们从供应商处购买此零件是为了满足紧急需求。 我们不确定它是否来自授权分销商。
    请参阅每个器件的顶部标记和标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧是生产日期代码 29k、右侧是 47k:

    这意味着引线框发生了更改并更改了安装接合图。  

    我并不确认这是合法的、但这两个生产日期代码的 X 射线图像差异是预期的。  

    - Bobby