This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:输出驱动器问题

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556773/thvd1426-output-drive-question

器件型号:THVD1426


工具/软件:

该器件是 半双工 RS485 收发器。   当驱动器数据输入(D 引脚) 为低  电平时、输出 A 被驱动为低电平、输出 B 被驱动为高电平。   

当 D 输入变为高电平时、 数据表规定输出 A 将被驱动为高电平、B 将被驱动为低电平、但仅在 tdevice-auto-dir 指定的特定时间段 ( THVD1426 器件为.4us 至 1.45us) 内 、之后 A 和 B 输出变为高阻抗。  

我的问题 — 在 tdevice-auto-dir 的时间段 结束后、    A 和 B 输出如何保持其电压电平?   假设我们希望驱动一个高和 B 低超过 1.45us ?   经过 1.45us 后、 输出可能会浮动到错误的值。   

谢谢你  

Whitney Ballard

Whitney.ballard@collins.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      A 和 B 输出如何保持其电压电平?

    有两种方法可以做到这一点。 一个是什么都不做、但要确保总线上的器件具有内部失效防护功能、其中 Vth+为负(低于 GND)、因为未驱动的总线在理想情况下应该悬空至相同的电压、VA-b 变为 0。

    第二种方法是在总线上放置外部失效防护电阻器、以便在没有驱动器处于活动状态时对总线进行偏置。 我推荐这种方法、并尝试针对约 200mV 的空闲电压(对于最大 Vth+为 RS485 标准)。

    编辑:如果您有两个内部失效防护接收器并使用外部失效防护偏置电阻器、则将获得额外的噪声容限、这是最佳方法。

    - Bobby