This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:TFP401

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556815/tfp401-tfp401

部件号:TFP401


工具/软件:

Someboady 可以帮助我验证  TFP401APZP 的原理图,我试图显示 OLED 从 HDMI ,目前的电路板不工作。 我没有任何 HDMI 和 RGB 信号活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    HDMI 的 HPD 信号来自哪里? 我在 HDMI 连接器上看到 HPD 信号、但在其他位置没有看到 HPD 连接。 我也没有看到 OLED 连接器发出的 HPD 信号。 您能否验证源在连接到 OLED 监视器时是否具有会变为高电平的 HPD 连接?

    此致、
    j