This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53601-Q1:PCN 跟 MPN:LM536015QDSXRQ1 搭配使用

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557404/lm53601-q1-pcn-behind-with-mpn-lm536015qdsxrq1

器件型号:LM53601-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

你好。

您可以检查并确认下图与 TI 文档匹配吗? 对于此变更、我找不到任何 PCN。

 

- 引线框结构不同
-不同的正文标记字体样式

MPN: LM536015QDSXRQ1  

看起来所有其他参数都匹配、需要您的支持才能检查。

谢谢你。

伊万·保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会与我们的产品工程师沟通、并尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您显示的两个器件是相同的。

    不同的制造工厂是不同的。

    谢谢