This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:TCAN2451-Q1:TCAN2451 中的睡眠模式策略

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556809/tcan2451-q1-tcan2451-q1-sleep-mode-strategy-in-tcan2451

器件型号:TCAN2451-Q1


工具/软件:

大家好:
我们已按照以下顺序实施 TCAN 睡眠模式策略。  
MCU 通过 TCAN 的 VCC1 上电。 在睡眠模式下、VCC1 和 VCC2 将关闭。 所以 MCU 将关闭。  

2.生成任何唤醒事件后、TCAN 将从睡眠>重新启动>待机>正常状态转换。  TCAN 转换到待机模式后、VCC1 将斜升并为 MCU 供电。  我们可以确定哪个 唤醒事件(从 Wake1、2... 或 CAN 唤醒)发生的位移损伤。

Parker、请告诉我此策略是否正确。

我还有一个疑问、一旦 TCAN 转换到正常模式、我们是否可以将唤醒引脚用作正常的数字输入引脚用于其他用途?
看门狗是否基于 SPI?

期待相同的反馈!!

谢谢。此致
Nishant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    对于您的整个过程,有一个细节不正确 — VCC1 电源将在重启模式下开始斜升 — 当 VCC1 上升并保持稳定时、SBC 随后将转换到待机模式。 VCC1 和 VCC2 都将在重启模式下斜升、但只需启动并稳定 VCC1 即可进入待机模式。 不仅如此、它看起来还可以。  

    您可以在正常运行期间使用 WAKE 引脚 — 它们将产生中断-但这基本上就是它们在待机和正常模式下将执行的所有操作。 因此、它们可用于向 MCU 指示它们已检测到唤醒信号、但如果在这些引脚上使用标准唤醒功能、它们实际上不会改变 SBC 的工作方式。 基本上、它们按照编程的方式在待机和正常模式下工作。  

    是的、看门狗基于 SPI。 将看门狗触发器(根据器件配置)写入寄存器地址 0x15。 主要目的是确保 SPI 通信正常工作。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Parker Dodson