This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI1520-XIO2001 Q2:使用 PCI1520 与 EP Q2 进行意外中断绑定

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001EVM, PCI1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553143/pci1520-ep-unexpected-interrupt-binding-using-pci1520-with-the-xio2001-q2

部件号:PCI1520-PCI1520 EP
主题中讨论的其他器件:XIO2001EVMPCI1520

工具/软件:

嗨、Brian

我很抱歉我迟来的答复。 我们被迫专注于项目的其他部分,然后暑假也花了一些时间。

我们现在准备着手处理这个问题。

根据 其他开机自检 (现在已锁定)中的要求、“是的、我需要注册信息以便 比较 PCMCIA 卡。“ 以下是从 连接到 XIO2001EVM 设置的商用 PCMCIA 板读取的寄存器读数:

-> pciConfigSpaceShow 2、1、0

00:ac55104c 02100007 06070001 00824010

10:b0801000 020000a0 40030302 b0880000

20:b08bf000 b0840000 b084f000 0000f000

30: 0000f7fc 00000000 00000000 01400130

40:12345678 000003e1 00000000

50:00000000 00000000 00000000

60:00000000 00000000 00000000

70:00000000 00000000 00000000

80:2844f060 00000000 00000000 00c01d02

90:606000c0 00000000 00000000

A0:7e020001 00c00000 0000081f 0000000b

b0:0800000000 00000000 00000000

C0:00000000 00000000 00000000

d0:00000000 00000000 00000000

E0:00000000 00000000 00000000

F0:00000000 00000000 00000000

值= 40 = 0x28 =“(“

-> pciConfigSpaceShow 2、1、1

00:ac55104c 02100007 06070001 00824010

10:b0800000 020000a0 40040402 b08c0000

20:b08ff000 b0850000 b085f000 0000f800

30: 0000fffc 00000000 00000000 01400130

40:12345678 000003e1 00000000

50:00000000 00000000 00000000

60:00000000 00000000 00000000

70:00000000 00000000 00000000

80:2844f060 00000000 00000000 00c01d02

90:606000c0 00000000 00000000

A0:7e020001 00c00000 0000081f 0000000b

b0:0800000000 00000000 00000000

C0:00000000 00000000 00000000

d0:00000000 00000000 00000000

E0:00000000 00000000 00000000

F0:00000000 00000000 00000000

值= 40 = 0x28 =“(“

->

读取操作在我们的 PC 上使用相同的软件执行、并运行 VxWorks OS。

如果您需要从我们这边进一步解决问题、请告知。

此致

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

      让我比较一下、看看有什么差异。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    很抱歉晚才回复;

    从 PCI 配置中、我只能看到 PCI1520 连接到的 PCI 总线号和内存地址范围的差异。

    但 它不应影响中断。

    好极了

    Brian