This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:UB934 中是否有任何可以调节 BT656 信号驱动能力的寄存器?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556558/ds90ub934-q1-are-there-any-registers-in-ub934-that-can-adjust-the-driving-capability-of-bt656-signals

器件型号:DS90UB934-Q1


工具/软件:

您好、专家

我想向我的客户 Tricheer 询问有关 934 的问题。

UB934 中是否有任何可以调整 BT656 信号驱动能力的寄存器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、  

    您能详细说明驾驶能力吗? UB934 和 UB933 对能够通过 BT656 数据、但是、不会对这些数据信号进行操作。  

    此致、

    Zoe