This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297EVM:用于添加 SIgcon Architect V2.0.0.8 的配置文件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557283/lmh1297evm-profile-to-add-in-sigcon-architect-v2-0-0-8

器件型号:LMH1297EVM
主题LMH1297 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

我申请了对 SigCon V2.0.0.8 的 LMH1297 配置文件的访问。  您能否批准?

此致

RN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的鲁道夫:

    您应该立即拥有访问权限。 如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Shane