This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:Eq 自适应。

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556926/lmh0324-eq-adaptation

器件型号:LMH0324


工具/软件:

您好的团队、

我想取消启用 EQ 自适应。
有可能吗?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:  

    此器件可以进行主动 EQ 调整、也可以绕过它。 此外、您可以在两种启动振幅之间进行选择:400 和 800mV。  

    此致、
    j