This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:U-Boot 2023 中的 LED 闪烁(1 秒亮起/ 1 秒熄灭)

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556670/tca6416a-flash-led-1s-on-1s-off-in-u-boot-2023

器件型号:TCA6416A


工具/软件:

大家好!

我们目前使用 TCA6416A 进行 LED 控制。 通过以下配置、我能够实现稳定的白光 LED 行为。  

U-Boot 等级中的终端用户要求

1.启动期间 — 橙色 LED 1 秒亮起/ 1 秒熄灭

2.映像升级期间 — 蓝色 LED 亮起 1 秒/熄灭 1 秒  


问题:  

1. TCA6416A 中是否可以实现即时闪烁(1 秒时间间隔内的自动开/关)

2.如果 可以实现 1 秒时间间隔内的自动开启/关闭,请将寄存器配置分享给我们进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    [引述 userid=“667703" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556670/tca6416a-flash-led-1s-on-1s-off-in-u-boot-2023
    1. TCA6416A(1 秒时间间隔内自动打开/关闭)中是否可以实现即时闪烁[quote userid=“667703" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556670/tca6416a-flash-led-1s-on-1s-off-in-u-boot-2023。2. 如果 可以实现 1 秒时间间隔内自动开启/关闭、请将寄存器配置分享给我们以进行验证。

    对于该器件、I2C 总线可以以 400kHz 的频率运行。 MCU 可以每隔 1 秒对连接到 LED 的输出进行切换。 这 1 秒间隔足够慢。  

    如果您在启动过程中讨论这样做、TCA6416A 没有任何存储器。 下电上电时、TCA6416A 将复位为其默认寄存器条件、这意味着所有 IO 都是输入。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler Townsend :

    我们正在尝试使 LED 在 U-Boot 中以 1 秒的开/关时间间隔(自动)闪烁。 配置寄存器后、控制器可以根据时序配置刷写 LED。

    在 TCA6416A 中 、我只能看到下面的寄存器列表、我们可以在其中将其配置为开/关。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    我们正在尝试在 1 秒的开/关时间间隔内(自动)从 U-Boot 实现 LED 闪烁。 配置寄存器后、控制器能够根据时序配置刷写 LED。

    无法使用“自动“功能。 每秒钟都需要写入 I2C 命令来更改 LED 状态。  

    TCA6507 可能是您的器件、因为该 LED 驱动器可通过寄存器 0x00 - 0x08 以特定方式配置为对 LED 发出脉冲。  

    此致、

    Tyler