This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:TCA9534 在待机模式下是否有额外的电流消耗?

Guru**** 2964910 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555999/tca9534-does-tca9534-have-additional-current-consumption-in-standby-mode

器件型号:TCA9534
主题中讨论的其他器件: TCA6408A

工具/软件:

我发现 TCA6408A 在待机模式下的额外电流约为 25uA。 我找不到与 TCA9534 类似的参数。 这是否意味着它不存在? 我需要确保功耗非常低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    TCA9534 待机 ICC 模式电流消耗是合法的:  

    TCA6408A 数据表:  

    当输入保持在低于 VCC 0.6V 的电压时、25uA 是 ICCI 的额外电流。 该规格展示了 当 SDA/SCL/RESET 的电压低于 VCC 的电压达到 0.6V 时通过 ICCI 的额外电流。  

    如果 SDA/SCL//RESET 全部空闲并通过 PU 电阻拉至高电平、您可以参阅 TCA6408A 在整个温度范围内最大为 7uA 的待机模式电流。  

    TCA9534 的 I/O 保持在低于 VCC 的电压时电流消耗确实会增加、但数据表中并未明确指明具体规格。  

    您的系统需要多大的待机电流? 多少 uA?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复

    输入高电平时的电流对我们来说是最重要的事情。 因此 P 端口上的电流。 那么  TCA9534 的电流是多少 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    我们仍在研究这一问题、并将很快作出答复。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表已指定了待机电源电流和输入漏电流。 只有某些输入处于无效电压时、才会产生额外的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    在 p 端口为高电平时、TCA9534 数据表中的待机模式电流规格对此进行了描述。  

    VI 规格显示输入为 VCC 或 GND。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

     TCA9534 在此模式下的功耗是多少? =>  

    这来自 TCA6408A 数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    我没有说明 TCA9534 的 deltaICC 的数据表规格。 因此、我不能说有数据表支持。  

    TCA9534 中的其他待机模式电流与 TCA6408A 类似、因为它们使用类似的 I/O 结构。  

    此致、

    Tyler