This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 的同一侧是否有主从机?

Guru**** 2850670 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556777/pca9306-can-you-have-a-master-and-slave-on-the-same-side-of-the-pca9306

部件号:PCA9306


工具/软件:

数据表很明显、PCA9306 可以在此配置下工作:

主--|| PCA9603 ||----从--从--从   (即一侧有一个控制器,另一侧有所有其他器件)

PCA9603 是否能在此配置下工作?   

主--|| PCA9603 ||----从--从--从   (即一侧有一个控制器+一个从器件(工作电压相同),另一侧有多个器件)

     ||

    从器件

请告诉我、第二个案例是否有效。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这些都是有效的用例。  

    此致、

    Tyler