This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:关于 TCAN1043-Q1 的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557069/tcan1043-q1-question-about-tcan1043-q1

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具/软件:

您好:

TI 的 TCAN1043 是否支持第一帧唤醒+识别? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    您能否详细说明一下您的身份识别是什么意思? TCAN1043-Q1 支持 ISO11898-2:2024 定义的标准 CAN 唤醒脉冲。 有另一种称为选择性唤醒的唤醒类型、支持唤醒帧功能。 这允许仅唤醒特定 CAN 收发器的特定唤醒帧、而不是每个具有唤醒脉冲的收发器。

    此致、

    Eric Hackett