This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:Sch 评论

Guru**** 2588555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555541/tps61378-q1-sch-review

器件型号:TPS61378-Q1


工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助查看随附的 TPS61378-Q1 SCH 并再次确认是否可以使用以下连接? 谢谢

e2e.ti.com/.../5355.TI_2D00_LIN_2D00_POWER.pdf

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    感谢您的联系。

    您能否提供最大输出电流和输出电容器的 p/n?

    电流限制和环路检查需要使用它们。

    顺便说 一下、“如果可以使用下面的连接“、您的意思是什么? 我没有看到任何奇怪的联系。

    您能提供它的 EE 吗?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    最大输出电流为 400mA 。 您可以从新的上传 SCH 检查相关参数。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_POWER.pdf

    顺便说 一下、“如果可以使用下面的连接“是什么意思? 我没有看到任何奇怪的联系。

    请忽略、抱歉提供错误信息。

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    原理图看起来都正常。

    您能告诉应用的 EE 吗?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的答复。 它用于 T-Box。

    此致、

    张晓伟