This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:THVD1406:RS485 Auto TXRX 在 57600 波特率下可正常工作?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557849/thvd1406-thvd1406-rs485-auto-txrx-work-it-at-57600-baud-rate

器件型号:THVD1406


工具/软件:

THVD1406:RS485 Auto TXRX 在 57600 波特率下可正常工作? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是:THVD1406  专为稳健的工业应用而设计、支持此波特率、在网络配置正确的情况下、可在长线缆上实现可靠通信。