This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:设计查询

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3301, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557159/tvs3301-design-query

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件: TVS3300

工具/软件:

我正在寻找一个 tvs 二极管、我的输入电路为 60V、tvs 二极管用于 1kv 浪涌保护。 因此、如果我进行计算、对于 22.9A 浪涌电流、钳位电压约为 39v。 使用 tvs3301 来保护电路是可靠的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:  

    如果您的输入电路为 60V、则需要二极管的工作电压达到或高于 60V。 钳位电压将取决于下游需要保护的内容。 通常、钳位电压高于工作电压、因此 TVS3301 无法用于该应用。  

    您知道什么是下游、我可以帮您找到合适的器件吗?

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    实际上、我可能把我的问题搞错了、最大输入电压为 32V、所需的 tvs 为 33V。 tvs 旁边的电路为 60V(我提到的 tvs 之后的输入电路)、因此当我施加 1kv 浪涌时、浪涌电流为 23A、计算出的 VCLAMP 为 39V。 无论如何、tvs 会钳制大于 39V 的电压、从而保护电路。 但这是可靠的、还是需要选择大于 50V 的钳位? 您是否有任何额定电压为 33V、钳位电压大于 50V 的 tvs 二极管、您可以建议、我希望您已经明白我想问的是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:  

    我想我明白你在问什么。 是否存在将 32V 输入短接至 60V 系统(类似于短接至 VBUS)的问题? 无论是哪种方式、我认为 TVS3300 仍应正常工作并保护您的系统。 如果您确实需要高于 50V 的钳位电压、我们的产品系列中目前没有任何器件、但会想到 SMAJ33A 这是一款竞争器件。  

    此致、

    McKenzie