This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB988-Q1:983EVM 和 AMP;988 PCBA 到 LCM、BIST 模式输出色条闪烁

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557656/ds90ub988-q1-983evm-988-pcba-to-lcm-bist-mode-output-color-bar-is-blinking

器件型号:DS90UB988-Q1


工具/软件:

您好 TI

将 DS90UB983EVM 和 DS90UB988PCBA 连接到 LCM、将菊花链设置为关闭。 现在、运行脚本以在 BIST 模式下输出色条。 LCM 上的色条闪烁(闪烁)、无法保留。
因此:
(1) 如何修复闪烁的彩色条?
(2) 我有一条斜体 EDID 电缆(HDMI 转 DP 电缆)、并想将我的 PC 连接到 983EVM 的 DP-IN 连接器。 如何对其进行配置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    这是一个公共论坛、因此我们不能在这里讨论 NDA 部分 (983 和 988)。 您能否联系当地的 FAE 以在内部论坛上发布此问题?  

    目前、我可以说、运行图形时不应使用 BIST 模式。 BIST 模式用于检查 FPD-Link 的完整性、用于正向和反向通道错误检查、而不适用于端到端配置。 请参阅 983 数据表中的 7.3.18.1 BIST 配置和状态。

    因此、第一步、请勿在运行图形时以 BIST 模式运行器件。 此外、请确保您的模式搭接正确(FPD-Link 速率、双/独立、SST、oLDI 输出)并在脚本生成工具中正确编程。  

    关闭此主题、以便可通过内部论坛创建新主题。  

    BR、

    以斯帖