This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:超声波离子清洗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557623/p82b96-ultrasonic-ionic-cleaning

部件号:P82B96
主题中讨论的其他器件:TCA9617B

工具/软件:

您好:

我是 DVC (www.dvc-co.com) 的内部销售代表。

我们有一个需要离子清洗的项目,我们想知道您的产品是否能承受 40 kHz 的超声波清洗?

产品列表: TLV76033DBZT - P82B96PW



如果您有任何问题、请返回给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对于 TLV76033DBZT、这是另一个产品线。 我不会在这里得到最好的支持。 如果您提出了新的 e2e 问题、请让放大器团队审查 TLV76033DBZT。  

    P82B96PW 可用于高达 400kHz 的 I2C 大容性负载缓冲。  

    我建议使用更便宜的 I2C 缓冲器 TCA9617B。 该器件可在高达 1MHz 的电压下运行、无需成对使用。  

    此致、

    Tyler