This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539:未使用的 INT 引脚

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557488/tcal9539-unused-int-pin

部件号:TCAL9539


工具/软件:

对于 TCAL9539、如果未使用 INT 功能、INT 引脚是否可以保持悬空、或者是否需要上拉电阻器? 数据表中 并未明确说明如何在引脚未使用时进行连接、只说“通过上拉电阻器连接到 VCC “。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    如果未使用该引脚、则可以将其保持悬空状态。  

    此致、

    Tyler