This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:MCU 应该如何控制 TPIC8101 的 INT/HOLD 引脚?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556453/tpic8101-how-should-the-mcu-control-the-int-hold-pin-of-tpic8101

器件型号:TPIC8101


工具/软件:

大家好、我想使用 TPIC8101 检测发动机爆震。 发动机转速在 500-800 转/分的范围内。 发动机具有多个气缸。 每个气缸均配备爆震传感器。 每 2 个 爆震传感器都连接到 1 个 TPIC8101。

我不知道 MCU 应如何控制 TPIC8101 的 INT/HOLD 引脚。 为简单起见、假设这些只是一个传感器。

如果 INT/HOLD 在每个发动机循环中保持高电平一次、假设点火发生在关于 0°CA(这样,INT/HOLD 周期会随着发动机转速的变化而变化)、或者 INT/HOLD 是否具有恒定周期?

INT/HOLD 是否应在恒定的时间跨度内保持高电平(例如在 0°CA 时保持高电平、在 20ms 后保持低电平)、或者是否应在恒定的角度跨度内保持高电平(例如在 0°CA 时保持高电平、在 60°CA 时保持低电平)?

在数据表的“典型应用“部分中、INT/保持高电平 3ms 和低电平 3ms。 但此应用并未提及发动机循环。 这种模式(时间跨度高,恒定时间跨度低)是否适用于真正的发动机? 非常感谢!