This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:CAN MII 接口和 RGMII 接口硬件可设计为兼容

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557257/dp83869hm-can-mii-interface-and-rgmii-interface-hardware-be-designed-to-be-compatible

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他部件:AM2432DP83869

工具/软件:

大家好:

   我们计划使用 TI 的 AM2432 SOC 和 DP83869HM PHY 芯片开发 PLC 产品。 MII 接口和 RGMII 接口是否可以设计为与同一 PCBA 硬件兼容? 您是否曾经有过这样的应用案例? 你能给我一些计划或建议吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    从 PHY 尺寸来看、RGMII 和 MII 在数据线上共用相同的引脚排列。 但是、 必须正确连接 RX_CTRL/RX_DV、TX_CTRL_TX_EN、LED_1/RX_ER 和 JTAG_CLK/TX_ER 等某些引脚。 如果 SoC 在 RGMII 和 MII 上为这些引脚共享相同的 IO、则 MII 和 RGMII 将与相同的 PCBA 硬件兼容、因为在默认配置 (strap) 下、DP83869 将自动配置为 RGMII 转铜缆模式、您必须确保寄存器配置才能更改为 MII 模式。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ZhanglongC

    在 AM64x 上、MII 和 RGMII 由 ICSSG 端口提供支持。

    您可以参考 AM64x EVM 以了解实现方式。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复。

    我明白了,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ZhanglongC

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa.