This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:DS90UB960-Q1 EVM、通过连接 DS90UB971-Q1 串行器

Guru**** 2755705 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, DS90UB960-Q1, DS90UB971-Q1, TDA4VM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552380/ds90ub971-q1-ds90ub960-q1-evm-via-connect-ds90ub971-q1-serializer

器件型号:DS90UB971-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB960-Q1、DS90UB953-Q1、 TDA4VM、ALP

工具/软件:

您好团队。

我们使用了连接到 DS90UB953-Q1 串行器板的 DS90UB960-Q1 EVM 板、成功检测到 Θ I²C。 但是、当我们连接 DS90UB971-Q1 串行器电路板时、不会检测到 I²C Ω。

我查看了 DS90UB971-Q1 数据表、其中提到兼容的解串器是 DS90UB960-Q1。

我们还设计了一个与 TI TDA4VM 开发套件兼容的 DS90UB960-Q1 解串器板、在此设置中可以观察到相同的行为。

您能帮助我们了解为什么未检测到 DS90UB971-Q1 串行器? 是否有任何涵盖此内容的串行器软件设置或数据表部分?

我附上了 ALP 应用的解串器和串行器 EVM 设置的映像文件。

谢谢

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。 问题可能是 971 串行器 MODE 引脚未选择正确的模式。 根据启动时 MODE 引脚上的电压来设置模式。 在 EVM 上、可以通过短接电路板模式选择跳线上的正确引脚来选择不同的模式。 请仔细检查 MODE 设置、为与 960A 向后兼容 FPD3 模式设置兼容。 此外、如果您尚未购买、971 会有自己的 ALP 配置文件、该配置文件可与数据表和 EVM 用户指南一起下载。 如果您在查找和下载这些文件中的任何一个时遇到困难、您可以联系当地的现场代表、寻求帮助来设置您的账户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Darrah Merillat。

    我们已将串行器模式设置配置更改为同步模式 0。 此更改之后、在 960 解串器 EVM 开发板上检测到 971 串行器 I²C。

    问题已解决、感谢您的支持。

    谢谢、

    Venkat