This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于 1.8V 电源。

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557094/dp83867ir-regarding-the-1-8v-power-supply

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:AM5708

工具/软件:

我将其连接到 AM5708。

我根据下面的评估板的电路进行配置。

DRA71x/DRA79x/TDA2Ex17/AM570x CPU 板原理图修订版 D(修订版 B)

此配置不使用 1.8V、但我的电路使用 25MHz 振荡器、因此我需要 1.8V 作为振荡器电源。

在这种情况下、是否可以不将 1.8V 电源连接到 VDDA1P8?

由于我目前处于设计阶段、所以我很着急、希望在评论中快速回复。

此致、

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San

    在这种情况下、您可以实现 DP83867 双电源配置、如下所示。 VDDA1P8 不得连接。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您发送编修。

    我知道振荡器需要 1.8V 电压、如果您不将 1.8V 与 VDDIO 一起使用、则不应(不应)将 1.8V 连接到 VDDA1P8。

    这种理解是否正确?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San

    请参阅下表、如果这些信号 I/O 电压中有任何一个为 3.3V、则无法将 VDDIO 设置为 1.8V。 VDDIO 电压必须设置为 3.3V。

    对于 XI 振荡器电压、该值介于最小 1.5Vpp 和最大 1.9Vpp 之间。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您发送编修。

    VDDIO 连接到+3.3V。

    表中的信号也使用+3.3V。

    我了解振荡器电压、 +1.8V 已连接。

    此致、

    山田浩史