This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:電源異常時のTUSB2046I動作について μ A

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I, TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551185/tusb2046i-tusb2046i

器件型号:TUSB2046I
主题中讨论的其他器件: TPS2557

工具/软件:

添付資料の構成で、TUSB2046Iを使用しています。μ s

今回、ある条件で、TUSB2046Iの電源 Ω“U3.3V",“,に回り込みが発生し、に回り込みが発生し、Ω

約+ 1.1Vが見える事象(“U3.3V"=“=約+ 1.1V)が発生しました。(この状態が長時間継続する可能性もあり)

この時の動作保証は不要ですが、μ s

TUSB2046Iは壊れることは無いでしょうか?

TUSB2046I故障の可能性がある場合、回り込み防止の回路を追加する必要があるため、早急に確認しております。μ s

以上、よろしくお願いいたします。μ s

※約+ 1.1V電源が見えるのは、以下の端子になります。

  電源(VCC)、RESET、OVRCUR、“H"を見せている各制御端子“を見せている各制御端子 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您能发送波形图吗?

      您能尝试用 22uF 盖替换 C522 吗?

      

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ・+ 1.1Vの波形は取得していませんでしたが、必要でしたら取得送付いたします。

    (__LW_AT__以前確認した際には、+ 1.1V程度の固定電圧が見えていました μ A)

    ・C5のコンデンサの件、了解いたしました。μ s

    部品を探して取り換え確認を行ってみます。μ s

    ところで、C5の変更は何か影響があるのでしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

     我想看看大电容是否可以使电源电压稳定。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    すいません、正確に条件をお伝えできていませんでした。μ s

    今回の問題(+ 1.1Vの回り込み)が発生するトリガは、USB抜き後の動作となります。

    従って、USBからの電源 (VBUSIN (+5V))は入力されていません。Ω

    --<<詳細動作>--

    ・通常動作 μ s

    ①AC→直流 ②USB接続※①、②の条件で基板内 Ω+ 5V供給 Ω+ 1 Ω

    ・異常動作 μ s

    ①AC→直流+5V、★②USB接続→Ω USB cable抜き Ω

      ■動作詳細 μ s

        (a) 想定動作(USB抜けで基板内+ 5V供給しないこと)

          USB抜けでVBUS Ω IN断→U3.3V断 Ω

         この結果、U4(TUSB2046)-PWRON1 引脚=开路

           がDisableとなり、基板への-> U3(電流監視IC Ω)5V停止 Ω Ω

        (b) 実機動作 ć

          USB抜けでVBUS Δ IN断→★U3.3Vに Δ 1.1V程度の電圧値を確認 Δ

          ※U3.3V停止 ć(U4(TUSB2046)動作停止 ć 時に対向のUSB Interfaceが動作している場合、

            USB Interface経由で、Ω 1.1V程度の回り込みが発生する。Ω

            (波形測定結果:DP1/DM1/DP2/DM2→U3.3Vへ+μ 1.1V程度の回り込み)

            →1.1Vの回り込みが発生した場合、Ω U3(電流監視IC Ω)がEnable Ω(ENと認識し、Ω

               基板内+ 5Vを供給したままとなる。

        ★USB cable抜き時、(a) 電源断動作 と(b) 電源回り込み動作の競合が発生するが、

          (B)が優先され、USB未接続時、Ω USB 集线器 (TUSB2046)に Ω 1.1V程度が見え続けてしまう。Ω  

    この状態が問題ないかを確認したいと思っています。μ s

             

    上記、分かりますでしょうか?

    不明点ありましたら、ご連絡お願いいたします。μ s

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 VBUS_IN 为 TPS2557 供电

    或使用直流 5V 来提供 TUBS2046 3.3V 电源。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    現在の回路構成を変更する必要があるか確認したいため(可能ならば基板改版したくない)、μ s

    TUSB2046Iの端子に+ 1.1V程度が見えても問題ないかお伺いしております。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2046 VCC 或其他引脚上为 1.1V、不会立即损坏器件、这是集线器器件的反向泄漏驱动。  

    如果  经常发生这种情况、可能会影响器件的可靠性。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご回答ありがとうございます。μ s

    すみません、以下、追加質問(回答が難しいかもしれませんが.)を記載しております。

    よろしくお願いいたします。μ s

    ——

    (1)この状態がしばしば発生したらデバイスに影響を与えると記載頂いていますが、

      どれくらいの頻度だと問題になるのでしょうか?

    (2)(1)のデバイスへの影響は具体的にはどんな影響(現象)が発生する可能性があるの

       でしょ うか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下我们的 PE、然后返回给您。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道 流入集线器的电流是多少吗? 如果电流小于 1uA、则不应对器件寿命造成太大影响。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB抜き時の問題なので、1uA以下となります。μ s

    1uA以下では問題無いとのことで、本件、このままで問題無しと判断いたします。μ s

    ありがとうございました。μ s

    此致