This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC815-Q1:我需要多路复用器开关 1:1

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557255/dp83tc815-q1-i-need-mux-switch-1-1

器件型号:DP83TC815-Q1


工具/软件:

您好的团队、
我需要在需要连接多路复用器之间连接 RJ45 到 RJ45 的以太网交换机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venish:

    DP83TC815 和其他 DP83xx 产品为以太网 PHY、不包含开关或多路复用器。  我们 没有以太网交换机。 我们提供一些具有内置多路复用器功能的以太网转接驱动器和重定时器、但它们旨在实现千兆位以太网速度、不确定您是否需要这种速度。 建议您访问 TI.com 以太网 IC 页面 并查看完整的产品系列。  

    此致、

    Evan Su