This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:DS280DF810EVM 未检测到 USB2ANY 接口

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557461/ds280df810evm-ds280df810evm-there-is-no-usb2any-interfaces-detected

器件型号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

嗨、我正在尝试将 DS280DF810EVM 与 Sigcon 软件配合使用、但软件报告 “此处未检测到 USB2ANY 接口“。

我查看了数据表和用户手册、但没有对 USB2ANY 做任何说明。 问题是什么? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 EVM 附带的 mini-USB 电缆将 EVM 与笔记本电脑连接起来。 Sigcon 软件随后报告该错误(未检测到 USB2ANY)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxuan、

    请参阅下面的主题。  您可能需要安装 USB2ANY Explorer 并重新刷写 USB2ANY。

     DS125DF1610EVM:未检测到 USB2ANY 接口。 

     DS280BR820EVM:GUI 显示“未检测到 USB2ANY 接口“ 

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要 USB2ANY 软件狗? EVM 用户手册中未提及此问题。 并且 EVM 仅随附一根 mini-USB 电缆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。  

    EVM 板具有板载 USB2ANY 转换器、因此您只需安装 USB2ANY Explorer 并更新固件。  

    无需其他 USB2ANY 软件狗。 这应该放在用户手册中。