This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD77:串联电阻器、端接电阻器和上拉和下拉电阻器、用于失效防护。

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555815/sn65hvd77-series-resistor-termination-resistor-and-pull-up-and-pull-down-for-fail-safe

部件号:SN65HVD77
主题中讨论的其他部件:Strike

工具/软件:

您好、
我有一些与设计相关的问题

我的应用将在 40mA 附近使用、这意味着 40mA RS RS-485 IC 必须在两个器件之间使用大约 1.8m 的电缆通过该电缆  
仅 设备 A 主器件和从器件之间的 UART 通信模式。

1.我是否需要上拉和下拉以提供额外保护、说 IC 具有失效防护操作、应该如何确定上拉和下拉的值。

2.由于 RS RS-485 连接器会暴露在外界环境中、总是存在 ESD 风险、因此我的标准规定 8kV 空气接触放电和 4kV 接触放电、所以我需要在设计时使其能够承受 ESD、那么我应该只使用 TVS 二极管或使用串联电阻的齐纳二极管吗?

是否需要串联电阻、该电阻的值应该是多少? 串联电阻器的位置和保护之前或之后的位置。

需要端接电阻器、因为我只有一个器件连接到主器件 、是否仍需要端接电阻器? 鉴于我的产品处于电池供电状态、我应该选择什么值以及它会如何影响我的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“638142" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555815/sn65hvd77-series-resistor-termination-resistor-and-pull-up-and-pull-down-for-fail-safe “]1.我是否需要使用上拉和下拉来提供额外保护、说明 IC 具有失效防护操作、我应该如何确定上拉和下拉的值。

    器件本身具有内部失效防护功能、因此从技术上讲、您不需要外部电阻器、但如果您愿意、可以安装外部电阻器、因为这会在总线空闲且没有驱动器处于活动状态或未连接驱动器时增加额外的抗噪能力。

    您本质上是与上拉和下拉电阻器形成一个电阻分压器、其中端接电阻器上会出现压降。 (使用短距离和 UART 速度时,您可能不需要端接电阻器)。 因此、您可能直接在 4.7K 阻值处放置不带端接的上拉和下拉电阻器。

    如果您实际上想要计算这些值、本文档可以帮助:https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf?ts = 1755807729109 和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2.由于 RS –485 连接器会暴露在外界环境中、始终存在 ESD 风险、因此我的标准规定 8kV 空气接触和 4kV 接触、因此我需要以能够承受 ESD 的方式进行设计、所以我应该只使用 TVS 二极管还是使用串联电阻的齐纳二极管?

    我通常看到 TVS 二极管、如果您预计 GND 偏移可能为负值、则希望使用双向 TVS。

    3.是否需要串联电阻器?该电阻器的值应该是多少? 串联电阻在保护之前或之后的位置。

    通常、不建议使用串联电阻器、因为如果串联电阻器位于终端电阻器或驱动器之前、它会减弱驱动强度。 如果您使用串联电阻、我建议将其保持在 10 欧姆左右、并将其用作防脉冲电阻。

    4.需要端接电阻器、因为我只有一个器件连接到主器件、是否仍然 需要端接电阻器? 我应该选择什么值以及它将如何影响我的电流消耗、说明我的产品是电池供电。

    1.8m 和 UART 速度通常意味着您不需要端接。 如果你关心的电池寿命,那么不使用一个会更好,如果你不需要它。 不过、如果您愿意、可以使用交流端接。 如果通信是单向的、则将终端放置在接收器 节点(而不是驱动器节点)上。 我猜你不需要终止,因为距离太短,速度会变慢。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 bobby 你的回应,我有更多的
    如您所说、上拉和下拉将是带有终端电阻的分压器、因此考虑到 VOD 为 2V、我将上拉 3.3V、我应该使用 120 欧姆的封装
    2.串联电阻器的相同问题我应该使用哪种封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.正如您所说的、上拉和下拉将是带有终端电阻的分压器、因此考虑到 VOD 为 2V、我要上拉 3.3V、我应该使用哪种 120 欧姆的封装[/报价]

    恶劣、我认为电阻器的封装尺寸对此不重要。 有些人倾向于使用更小的尺寸、而另一些人则希望使用更大的尺寸、以便于焊接返工。

    第二个问题也是如此。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我想知道 120 欧姆会如何影响我的电池预算  
    我的应用需要大约 10kV 的 ESD 保护、我还会使用 3 个 5V TVS 二极管来保护它 我会添加大约 10 欧姆的串联电阻
    考虑到所有给定条件、我应该选择何种封装、因为我不想使用串联电阻器 大多数系统都将由 TVS 进行处理、但我仍然需要加以处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我想知道 120 欧姆会如何影响我的电池预算 

    您可以使用 Vcc/Rterm 来估算功耗、其中外壳电压可能为 3.3V、如果使用两个 120 欧姆的端接电阻器、Rterm 将为 60 欧姆。 如果假设容差为 10%(取决于所选的电阻器容差)、则最坏的情况为 54 欧姆。 因此、从直流角度驱动时使用的功率为 3.3V/54 Ω= 61mA。 直流功率为 61mA x 3.3V = 201mW

    交流电源取决于容性负载和开关频率。  

    [引用 userid=“638142" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555815/sn65hvd77-series-resistor-termination-resistor-and-pull-up-and-pull-down-for-fail-safe/5991924 ]2.我的应用需要大约 10kV 的 ESD 保护、我将使用 3 个 5V TVS 二极管来保护它、我还会添加大约 10 Ω 的串联电阻
    考虑所有给定的条件、我应该选择哪种封装、因为我不希望串联电阻器被 ESD 熔断大多数情况下会被 TVS 处理、但我仍然需要加以处理

    您需要计算 ESD 冲击期间会有多少功率。 只需找到您使用的 ESD 保护的钳位电压和最大电流规格、或找到 ESD 标准和多个电流 x 电压。 这将取决于您预期将发生的最大冲击。

    - Bobby