This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:无法写入地址 25h 寄存器。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558451/dp83826i-can-not-write-address-25h-register

器件型号:DP83826I


工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望在电机驱动器中使用 DP83826I。 发现无法写入地址 25h 寄存器。

它们可以成功写入电阻器 27h 和 18h。  

Q1: 25h 寄存器是否支持写入指令?

问题 2:如果答案正确、是否有任何原因导致客户无法成功写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    它们是否遵循如下所示的扩展寄存器写入、

    谢谢

    David