This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:GFO 输出能力

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558211/tcan2451-q1-gfo-output-capability

器件型号:TCAN2451-Q1


工具/软件:

您好团队:

数据表中未列出输出电流值、您能否指定范围?

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    建议最大为+/–2mA +/-–8mA 是绝对最大值  

    它是一个数字输出引脚 — 它实际上无法驱动任何东西。  

    此致、

    Parker Dodson