This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:原理图审阅

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558058/tcan1146-q1-schematic-review

器件型号:TCAN1146-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助了解 TCAN1146-Q1 原理图。

我们的电路设计是否存在任何妨碍 ISO 11898-2:2016 的错误? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHE、

    原理图正常:

    • 所有电源轨均已正确滤波和供电。
    • 所有逻辑连接均通过可选的滤波元件连接到控制器。
    • WAKE 下拉至 GND、请验证不会使用本地唤醒功能。
    • INH 针对逻辑输入进行了分频、请验证这是应用的正确配置。
    • 已组装所有用于滤波和正确端接的 CAN 总线元件。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett