This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:时钟的输入条件是什么?

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557083/tusb8042a-what-are-the-input-conditions-for-clock

器件型号:TUSB8042A


工具/软件:

XIに1.8Vの水晶発振器を接続しています。μ s
3つの質問があります。μ s
-高/低しきい値電圧はどのくらいですか?
-デューティ比はどのくらいですか?パルス幅に制限はありますか?
-クロック周波数の許容範囲はどれくらいですか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 takeyama

      输入时钟具有±100ppm 或更佳的频率稳定性、并且绝对峰峰值抖动小于 50ps、

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian。
    感谢您告诉我时钟频率容差。

    我还想知道时钟电压电平。
    我想知道高电平和低电平两种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟电压为 0V 至 1.8V。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian。
    感谢您告诉我时钟的电压范围。

    是多少伏? 什么是时钟的 H 和 L 阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takeyama:

     VIH 为 1.8x0.7 = 1.26V。

      VIL 为 1.8 x 0.3 = 0.54V。

    好极了

    Brian