This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:将 I2C 与 3 个 LP8866S-Q1 连接

Guru**** 2823505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8866S-Q1, TCA9548A-Q1, TCA9517-Q1, TCA9517, TCA39306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557884/tca9548a-q1-interfacing-the-i2c-to-3x-lp8866s-q1

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8866S-Q1TCA9517-Q1、TCA9517、TCA39306-Q1

工具/软件:

你(们)好

Valeo 有一条 I2C 总线、他们希望将 3 个 LP8866S-Q 连接到它。

遗憾的是、LP8866S-Q1 只能配置为两个可能的 I2C 地址:0x2A 和 0x2B。

寻找汽车级解决方案以超低成本解决此问题。

我看到了 TCA9548A-Q1、但这对于多达 8 个 I2C 输出而言超出了规格。

我还想知道是否可以使用 TCA9517-Q1 上的使能引脚并使用其中的 2 个。

我们会将第一个 LP8866S 直接连接到 I2C 总线并使用地址 0x2A

第二和第三个 LP8866S 将通过自己的 TCA9517 连接到 I2C 总线、每个都使用地址 0x2B。 我们与这两个器件中的哪一个进行通信取决于是否启用了其 TCA9517。

此方法确实需要在主机上增加两个引脚来控制两个 TCA9157 的两个使能引脚。

上述方法是否有效?

还有其他方法/更好的方法吗?

此致、Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我认为多路复用器团队产品系列只有汽车级 8 通道 (TCA9548A-Q1) I2C 控制开关。  

    我认为 2 个 TCA9517-Q1 都不起作用。 LP8866S-Q1 VIL 逻辑输入到 SDA/SCL 的电压最大为 0.4V TCA9517-Q1 B 侧输出电压为~0.53V。 LP8866S-Q1 无法识别缓冲器的 VolB。 我们也不能翻转 TCA9517-Q1 的输出侧、因为 B 侧将与 TCA9517 的另一个 B 侧并联、也不允许这样连接。  

    Valeo 的一种替代方法是使用相同的并联技术、但在开关模式下使用 TCA39306-Q1。  

    [报价 userid=“2524" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557884/tca9548a-q1-interfacing-the-i2c-to-3x-lp8866s-q1

    我们会将第一个 LP8866S 直接连接到 I2C 总线并使用地址 0x2A

    第二和第三个 LP8866S 将通过自己的 TCA9517 连接到 I2C 总线、每个都使用地址 0x2B。 我们与这两个器件中的哪一个进行通信取决于是否启用了其 TCA9517。

    此方法确实需要在主机上增加两个引脚来控制两个 TCA9157 的两个使能引脚。

    [/报价]

    这种方法可行、但将 TCA9517 替换为 TCA39306-Q1。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler

    此致、Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    欢迎您! 我将关闭此主题。  

    此致、

    Tyler