This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:我可以问 TCAN1044-Q1 芯片是否支持 OTA 吗?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558161/tcan1044-q1-may-i-ask-if-the-tcan1044-q1-chip-supports-ota

器件型号:TCAN1044-Q1


工具/软件:

我可以询问 TCAN1044-Q1 芯片是否支持 OTA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bao、

    TCAN1044-Q1 可以简化 OTA(无线)编程作为物理接口。 然而、客户将需要在 CAN 协议基础上构建自己的协议、以应对编程特异性。  

    此致、

    Eric Hackett