This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:交换功能是否保持极性

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558315/tmds181-does-swap-function-maintain-polarity

器件型号:TMDS181


工具/软件:

使用交换功能时、输入引脚的极性是否在映射的输出上保持?

例如、IN_D2p 引脚 2 映射到 OUT_CLKp 引脚 26

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryn:  

    是的、对于交换通道的交换功能、极性保持不变。  

    此致、
    j