This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:如何为不同长度的无源直连电缆设置 EQ 和 DEM 设置。

Guru**** 2892930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553375/ds100mb203-how-to-set-eq-and-dem-settings-for-different-length-of-passive-direct-attach-cables

部件号:DS100MB203


工具/软件:

好天

我的设计使用 DS100MB203SQ/NOPB 作为 10GBASE-R 流量的多路信号分离器/多路复用器。

e2e.ti.com/.../0714.UMAR_2D00_10G02.pdf

总之(请参阅随附的原理图页面)、左侧进入主机 FPGA (S_IN/OUT)、右侧进入 SFP/PHY 侧 (D_OUT/IN)。 U31 和 U32 (HD3SS32122KSTQ1) 是一款无源多路复用器、使我们能够在 SFP 端口或 10G PHY 之间进行选择。

S_OUTA/B 始终设置为扇出模式、而我们使用 SEL0/1 将多路复用器置于终点模式 (S_IN0/1A) 或环回模式 (S_IN0/1B)。

对于此问题、我们仅处于 SFP 模式。

我发现、使用直接连接电缆(1m 无源)时、将 SFP 端口直接连接到另一个基于 FPGA 的系统(在端点和环回中)时、数据仍然没有丢失。 但是、当我将其中两个 DS100MB203SQ 设计连接在一起(同一电路板上有多个电路)时、会有一些损耗。
如果我将 EQ_D1/0 自举更改为 01(FR4 10 英寸 4–mil 迹线)、这似乎可以获得最佳结果。 但如果我在 EQ 表上增加或降低、结果会更差。 FR4 10 英寸 4 mil 迹线似乎与 1m 直接连接电缆的预期不一致。

我的问题是、确定用于不同长度直接连接电缆的 EQ/DEM 设置的最佳方法是什么、还是只是试错?

或者设计中是否缺少某些功能?

谢谢 你