This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:DS280BR810

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556622/ds280br810-ds280br810

器件型号:DS280BR810
主题: DS280BR820 中讨论的其他器件

工具/软件:

希望这封电子邮件对您有帮助。

我正在阅读以下指南。

DS280BR810、DS280BR820
编程指南
SNLU188B–2015 年 10 月–2016 年 9 月修订

请提供有关表 25 在何种条件下的特性的信息。

条件:
・DS280 的输入级别是多少?
・DS280 之前的传输线路有哪些特性?
(例如,奈奎斯特频率下的插入损耗)


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akimaru-San、

    • 这些测量使用 VNA 而后者具有输入信号功率、使 DS280BR810 的输出能够保持在器件的线性区域内。  对于高 CTLE 值、输入信号振幅会很小。  例如、如果输出信号的线性度大于 1Vppd、并且您要在 20dB 升压下测试 CTLE 设置、则输入信号必须小于 100mVppd。
    •  器件前后的传输线在 VNA 校准期间进行校准或取消嵌入、以避免影响升压测量。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E2E 团队:

    感谢您的答复。 此外、我想询问更多详情。

    我会检查 DS280S IBIS-AMI(包括封装)中输入和输出之间的频率响应。 随着 I 增加 Tx 驱动器的输出幅度(图中的 Swing_Lev =±X[mV])、输入和输出之间频率响应高频范围内的增益会增加。

    当 Tx 驱动器的输出振幅为±50mV 时、会观察到双极点 1 零 CTLE 的典型频率响应。 但是、随着我将振幅增加到±100mV、±200mV 等、高频范围内的增益会继续增加。 什么类型的功能导致了这一特性?


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akimaru-San、

    DS280BR8x0 可以作为线性或限幅转接驱动器运行、具体取决于其配置方式。  在 IBIS-AMI`中、这由`sel_fir 变量控制。   哪种模式是 sel_fir 变量?  如果您对其进行更改、这是否会影响您的观察结果?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的确认。
    我在“0"处“处使用“sel_fir"(“(默认(默认线性模式)。

    我切换到“sel_fir=1"并“并进行了检查。 DS280 的输出振幅已更改、
    但我在上次沟通中提到的行为没有变化。  
    ↓μ s
    当 Tx 驱动器的输出振幅为±50mV 时、会观察到双极点 1 零 CTLE 的典型频率响应。
    但是、随着我将振幅增加到±100mV、±200mV 等、高频范围内的增益会继续增加。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Akimaru-San、

    感谢您确认您使用的发送器模式。

    您是否可以共享您的 ADS 项目?  我想看看这种行为。

    谢谢、

    Drew