Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, TLIN2021A-Q1, TIDM-02013, LMG3522R030, TSD36C-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TIDM-02013、 LMG3522R030、ISO7710、 TSD36C-Q1
工具/软件:
大家好、请告诉我将 INH 引脚悬空时应使用什么端接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, TLIN2021A-Q1, TIDM-02013, LMG3522R030, TSD36C-Q1
工具/软件:
大家好、请告诉我将 INH 引脚悬空时应使用什么端接。
TLIN2021A-Q1 LIN 收发器上的 WAKE 引脚是用于本地唤醒检测的高电压、高阻抗输入、通常通过低脉冲将器件从睡眠模式转换为待机模式。 根据 TLIN2021A-Q1 数据表、如果应用中未使用 WAKE 引脚(例如,未实现外部唤醒开关或信号)、则应正确端接 WAKE 引脚、以防止在 EV 充电器设计的嘈杂汽车环境中由于噪声或引脚悬空行为而导致意外的唤醒事件。 请执行以下操作:
对于使用 TIDM-02013 基准的 EV 充电器、如果未使用 WAKE 引脚、请在 VSUP 引脚之间连接一个 33kΩ 上拉电阻器。 验证系统的 EMI 环境并测试睡眠模式是否稳定运行。 什么不做?:
不悬空:请勿使 WAKE 引脚处于未连接状态、因为其高阻抗特性使其容易受到噪声引起的误唤醒的影响、尤其是在设计中开关组件(如 LMG3522R030 GaN FET)产生 EMI 的汽车系统中。
尊敬的 Manoj:
请查看下面的反馈:
除此之外、其他一切看起来都很好。
此致、
马特