This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721R-Q1:MDI 线路短路电压稳健性或耐受功能

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557791/dp83tg721r-q1-mdi-line-short-circuit-voltage-robustness-or-withstand-capabilities

器件型号:DP83TG721R-Q1


工具/软件:

您好团队:

我是来自班加罗尔博世的 Subham Pradhan、他与我的同事 Vijay 合作。

目前、我们正在研究的主题 48V 稳健性以及以太网 MDI 线路的兼容性

该项目的目的是评估收发器和与 MDI 线路互连的外部元件的 MDI 引脚 (MDIP 和 MDIN)、确保它们能够承受 48V 电池电源短路或电池电源事件产生短路脉冲等条件。

根据这些要求、我们想对进行评估 兼容性和稳健性 TI 以太网模块的 MDI 线路(PHY 和交换机)(通用)。

作为第一步、我们请求您对以下问题提供支持:

  1. 您能否详细介绍一下内部二极管结构、特别是 MDIP 和 MDIN 线路硅芯片内部的 ESD 保护电路? 这将有助于我们对该主题进行进一步分析。
  2. 还请提供 MDIP 和 MDIN 引脚的电压耐受能力:
    a) 对于施加到 MDI 线路的连续电压/短路条件。
    b) 对于短时 ESD 事件、MDI 引脚的最大电压能力是多少?

此致

Subham Pradhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subham:

    感谢您的联系。 您的团队是否有 TI FAE? 我们可以查看结构查询、但我不相信我们可以在 E2E 公共论坛上发布有关该主题的器件内部信息。

    有关连续电压和短持续 ESD 的 MDI 电压容差的问题、请参阅存储在我们安全资源系统中的完整 DP83TG721 数据表的第 6.1 节和 6.2 节。 如果您尚未访问该文件、可通过 TI.com 产品页面上的链接进行申请。

    此致、

    Evan Su