This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:在 TX 和 RX 上测试 PRBS 生成器与校验器

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558005/ds280df810evm-test-prbs-generator-and-checker-on-tx-and-rx

器件型号:DS280DF810EVM


工具/软件:

大家好、我有一个 DS280DF810EVM 板并安装了 Sigcon 软件。 我的跳线使用推荐的 Huber Suhner 电缆和 SMA 将 TXP0 连接到 RXP1、将 RXN0 连接到 RXN1、我设置通道 0 以启用 PRBS 发生器、并将通道 1 设置为 PRBS 校验器、但我在软件上看不到任何信号或 CDR 锁定。  

这些设置为所有默认设置、Sigcon 上的“Low Level“页面;硬件跳线的设置如“DS280DF810EVM 用户指南“中所示。  

但我没有在通道 1 上接收到任何信号或 CDR 锁定。 设置或配置是否缺少任何内容?