This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:您是否可以提供 THVD1400 的 UL\TUV \ CCC 或 CQC?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556595/thvd1400-could-you-pls-provide-ul-tuv-ccc-or-cqc-of-thvd1400

器件型号:THVD1400
主题中讨论的其他器件:ISO7741、

工具/软件:

您好的团队、

您是否可以提供    THVD1400DR 的 UL\TUV\ CCC 或 CQC 认证? Thansk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    您是否有这个认证的示例?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    THVD1400 是否有诸如 ISO7741 公告等安全法规?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    让我询问我的产品团队。 CQC 文档看起来像是一份针对中国的具体文档、我不知道我们的 THVD 器件具有...

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    TI 是否   通过了 UL\TUV 认证?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy 我们的产品团队回复了我们:

    “这不是安全部件。 因此、我们没有像 ISO 器件这样的认证。

    另外、他们参考的文档也不提供工业级器件的相关信息。 它们仅适用于汽车。“

    - Bobby