This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:MCU 方向控制

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557992/thvd1426-mcu-direction-control

器件型号:THVD1426


工具/软件:

您好:

我 在一个以 3MBaud 自动方向控制设置的应用中使用 THVD1426DR。 我想测试此电路、测试的方向改为由 IC(作为我们 PCB 上的一个选项)控制。

我遵循了 图 9-5 的图表、其中提到将 MCU DIR 引脚连接到 RE'和 SHDN'(类似于其他具有 RE'和 DE 的 RS485 IC)。 但是、此配置不支持接收、因为 DIR 之后的 SHDN'引脚会为低电平。 工作原理。 我的问题是、如果我想在使用此 IC 时提供 MCU 控制选项、是否需要改为将 RE'连接到 MCU 的 DIR 引脚并使 SHDN'始终为高电平?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是、如果我想在使用此 IC 时提供 MCU 控制选项、我是否需要改为将 RE'连接到 MCU 的 DIR 引脚并使 SHDN'始终为高电平?

    该器件具有一项独特的特性、即 RE#引脚只能在一小段时间内被禁用。  

    “当 RE 为逻辑高电平或保持开路并且 D 输入从逻辑低电平切换到逻辑高电平时、接收器输出在 tdevice-auto-dir 持续时间内为高阻抗 在 tdevice-auto-dir 的持续时间之后、接收器打开 并根据差分总线输入电压输出逻辑高电平或低电平。 “

    因此您无法真正禁用接收器。 您可能需要在不需要时在 R 引脚的前面放置一个 FET 或其他东西来禁用其输出。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby:

    感谢您的留言。 这是否意味着器件在尝试将其用作 MCU 可控制方向的器件时无法正常运行?

    我也有一些结果 — 我实现了数据表图 9-5 所示的电路(与使用其他非自动 RS485 芯片时的电路相同)。 在此配置中、我只能发送数据。 如果我仅将 DIR 引脚连接至 RE'并使 SHDN'保持高电平、则可以在两个方向上获取数据。 我们将更改为另一种类型的芯片、但只想分享我的结果、以防图 9-5 与此 IC 的预期不同。